This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:故障原因代码

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110632/ucc28634-fault-cause-codes

器件型号:UCC28634

我正在对基于 UCC28634的电源设计进行故障排除、我已将其跟踪到 SD 引脚上的故障代码 、从而在 启动或重启之前提供25 -交流(即大容量电容电平)欠压检测

从此主题获取的代码- e2e.ti.com/.../ucc2863x-fault-cause-codes

我使用设置为130V 的直流电源运行它

现在、我正在寻找解决此故障代码的下一步。

绿色- SD 引脚

黄色- Vdd 引脚

橙色- AUX 绕组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daniel:

    请您分享测试条件和原理图以供进一步讨论吗?

    它在您的 SD 引脚中似乎发生了什么。 如下所示、SD 会以红色圆圈的形式出现、您共享的线程与您的线程类似。  

    我建议您检查 SD 相关电路、以检查其是否正常工作。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Wesley

    随附了由 Webench 生成的稳压器原理图  

    我目前没有任何设备连接到 SD

    e2e.ti.com/.../RegulatorDesign.pdf

    谢谢、

    Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daniel:

    请首先向 SD 引脚添加470k Ω 等电阻器、以查看其是否有用。  

    如果我们让 SD 引脚悬空、则可能会使其受噪声的影响。  

    谢谢

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向  SD 引脚添加了470k Ω 下拉电阻、不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daniel:

    谢谢。 现在可以清楚地看到、该故障不是 SD 故障造成的。  

    请按如下所示放大该区域、以检查是否触发了 OVP 故障?

    您还可以参考以下链接中的应用手册、以检查启动过程中是否存在任何故障。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua783/slua783.pdf?ts=1655777618099&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Wesley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您突出显示的区域的峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我对拖延答复表示歉意。  Wesley 目前不在办公室。 我们将在下周对您作出回应。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的查询。

    从上面的图中可以看出、VSENSE 引脚上的电压是紫色曲线吗? 在降级期间、VSENSE 似乎不正确。

    对于初始调试、您能否使用低于113Vpk/80Vrms 启动电压电平的 Vin 运行并捕获 VDD/CS/DRV/AUX/VSENSE、以观察 VDD 在3个驱动脉冲下的复位行为、如下所示(仅使用预载电阻器的空载情况)。

    然后将 Vin 增大到高于启动电平、VSENSE 应与右图类似。

    我还建议将 HV 引脚上的启动电阻降低至180k、以实现更快的启动。

    第二步、为了进行调试、请尝试通过阻断二极管将外部直流源连接到 VDD。 将这个外部 Vbias 设置为10V 左右、足够高、可以保持在 UV 电平以上、但不能超过启动阈值。电流限制为、最大可能为10-20 mA

    现在、首先连接外部 Vbias、此时高电压输入关闭。 然后施加高压输入、HV 将从启动外部 Vbias 电平到启动阈值对 VDD 充电、然后 IC 开关和偏置电源将把 VDD 下拉、 但它应该被外部 Vbias 捕获、并保持 IC 运行、并检查大容量电容器电压电平导致的误差。

    请 分享上述波形以帮助调试。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Harish、

    这里是我得到的波形。

    它们不会随着低电压或高电压电平输入而发生显著变化

    10V 的外部 Vbias 直流电源根本不会导致 IC 输出


    谢谢、

    Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。 当 DRV 脉冲为高电平时、您连接的最后一个辅助绕组波形的波形应为负。 您能否检查一下辅助/偏置绕组的极性。 此外、在用于生成 VDD 的整流二极管 D3之后、您是否还有一个5欧姆电阻器? 您可以共享完整的原理图吗?

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Harish、

    我交换了辅助绕组的极性以使其现在正确(我之前交换过几次、以防我出错)、但其他波形布线没有显著变化。

    这个5欧姆电阻器、它是否会在 Vdd 引脚之前与 D3串联? 我将尝试一下。 编辑:添加电阻后无变化。

    原理图与 Webench 生成的原理图完全相同

    e2e.ti.com/.../2100.RegulatorDesign.pdf

    谢谢、

    Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复并确认辅助绕组的极性。

     随附的图中有几个问题:

    您所附的第一幅 VDD 引脚上的振荡图超过20V、这可能超出该引脚的最大能力、这使我怀疑泄漏。 您能告诉我变压器的漏电感吗?

    2. DRV 信号仅为1V。 您能否在 VDD 达到最大值时检查三个探测脉冲?

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Harish、

    DRV 有一个10:1的探针、该探针未在示波器中进行配置以显示该情况、因此我认为 DRV 信号不存在问题。

    我测量的泄漏电感为~13uH。

    我不确定是否能够 正确测量、但我已将除初级输入之外的所有变压器绕组短路、然后使用 LCR 表测量初级绕组的电感。

     

    谢谢、

    Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。 考虑到计算器526uH 中的磁化电感、13uH 泄漏电流小于 Lpri 的3%、因此应该可以。 您是否尝试添加我曾告诉过的辅助绕组 Vdd 电容器。 另外、请尝试将 CVDD 增加到22uF。 请在进行这些更改后告诉我您的观察结果。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    上述建议的测试结果是否有任何发展?

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Harish、

    很抱歉耽误你的时间。  

    我使用了 AUX Vdd 电阻器、没有变化。

    CVDD 的总电压为(测量值) 23uF、 芯片上有一个10uF 陶瓷电容、一个10uF 电解电容和一个0.01uF 陶瓷电容。

    我有一个问题没有得到解答、那就是  导致此错误发生的条件是什么-> 25 -启动或重新启动前进行交流(即大容量电容电平)欠压检测

     

    谢谢、

    Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。

    进一步检查您的波形表明、当开关关闭时、CS 超过-0.3V 的峰值最大值、如下所示。

    您可以尝试通过以下几种方法来减少辅助绕组上的振铃:

    1.尝试将辅助绕组上的肖特基二极管替换为  ES1D-13-F 等超快二极管,恢复时间短于25ns。 肯定有电流流经(MOSFET 的)寄生电容、这也必须加以解决。  

    2.在您关于误差25 (交流 UV 水平)的问题上、这应该表现为在导通期间通过 Vsense 引脚检测到的 UV (这是匝数比和上电阻器 RS1的函数)。 您能否捕获上面显示电压和时间刻度的波形(VSENSE/AUX)、因为这些在上图中不可见?

    在您运行测试并进行上述更改后、请告诉我您的观察结果。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已订购了快速二极管、我将在收到它们时进行更新。

    谢谢、

    Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我换用 了超快速二极管 ES1D-13-F、没有变化。

    我已经捕获了这些波形、其中显示了所有刻度

    谢谢、

    Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您发送波形。

    我试图后退一步、验证您共享的原理图。 查看您的 LprI-526uH 和470m Ω RCS 的电流参数似乎符合 NP=57、NS=7、Na=8匝的设计限制。 获取的 SEM 参数与交流输入电压一致、电感针对62V 的最小 Bulk 电压/V_BOUNDARY 进行了优化、如下面的屏幕截图所示:

    在上述情况下、输出采样设计的电压秒限制似乎很有限  

    但是、如上所示计算、初级电感的值似乎非常小。 当我使用反射电压=120V 和 V_BOUNDARY=100V (即100Vdc 至160Vdc 的最小输入电压)的设计计算器和设计时、最小电感接近900uH、感应电阻器也会有所不同、如下所示:

    您能否确认/重新检查您的设计计算并使用 Excel 计算器进行交叉检查? 如果您需要任何澄清、请告诉我。

    此致、

    Harish