This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:BQ24072RGT 数据表未提供#39;t 包含封装轮廓详细信息或建议的焊盘图案详细信息

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116906/bq24072-bq24072rgt-datasheet-don-t-have-package-outline-details-or-recommended-land-pattern-details

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件: BQ25180

您好!

在为创建封装时 、我找不到 RGT 封装的封装轮廓详细信息或推荐焊盘图案详细信息。

我要附上 RGT 封装的数据表图片。



请尽快提供遗漏的详细信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dany:

    如果这有所帮助、我们会通过 Ultra Librarian 提供封装。 您可以在 bq24072产品页面的 CAD/CAE 符号下找到该链接。 有符号可用于 Altium、KiCad 和许多其他工具。

    我将查看并了解有关获取封装大纲详细信息的信息。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们按照您的建议使用了 Ultra Librarian 的封装、但我们正在寻找 TI 的文档、以便在我们最终将封装上传到数据库之前确认该封装的封装详细信息。

    如果您能收到这些详细信息、请转发。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dany:

    我将寻找一份文档来确认封装轮廓、感谢您的耐心等待、收到后、我将在此处分享这些信息。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dany:

    我为您附上了封装轮廓。

     e2e.ti.com/.../Package-Outline.pdf

    如果有任何其他问题或疑虑、请告诉我!

    如果您有兴趣、可以选择 BQ25180器件、它是 BQ2407X 系列的更新。 它是一款采用 WCSP 封装的 I2C 可配置器件、具有运输模式和关断模式等低 IQ 模式。 小尺寸封装中具有大量可配置性!

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    非常感谢您提供"大纲详细信息"。 非常感谢您的努力。

    一个问题是 RGT0016B、我们需要 RGT、我希望它可以正常工作。

    再次感谢您。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dany:

    是的、没关系。  

    此致、

    Anthony Pham