This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:我准备用LM1084做一个120W的稳压电源 μ A

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118289/lm1084-lm1084-120w

器件型号:LM1084

大家好!μ A

我想用LM1084做一款120W的电源,准备用3颗LM1084并联,请问可否实现?要注意什么?谢谢!μ A

提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这是否可行、因为您需要使用3个均具有浮动接地的并联器件。 这并不是说这是不可能的、我们只是没有任何指导来为这样的应用提供指导。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick Butts

    谢谢您的回复。请问你针对这一项目有没有推荐的器件?μ A

    谢谢!μ A

    提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要实现120W 输出、预期的电压和电流范围是多少? 我想您需要尝试使用降压/升压稳压器、因为效率可以更好。

    此致、

    Nick