This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597EVM:TPS25970ARPW

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117356/tps2597evm-tps25970arpw

器件型号:TPS2597EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2597

您好!
我需要为电路提供一些保护。 输入电源为四节 AAA 电池、可为电路提供3V 和2400mAh 输入。
负载电流不会超过1A、因此我需要帮助为 TPS25970ARPW 选择外部元件。

我对数据表中使用的术语有点困惑。 PLZ 可帮助我定义电阻值和电容值。

数据:

输入电压= 3V (最大3.3V)
输入电流= 2400mAh (限制为1A)
输出电压= 3V
输出电流= 1A

欠压= 2.7V
过压= 3.3V
过流= 1.2A



此外、我希望尽可能减小 BOM、以便可以忽略原理图中提到的 TVS 二极管和肖特基二极管。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请使用 TI 网站 TPS2597产品页面上的设计计算器来计算外部组件。 您可以输入要求、计算器将显示组件的值。 您还可以参阅数据表中的应用部分以了解更多信息。

    请参阅此链接、了解数据表中的一些术语-> e2e.ti.com/.../faq-tps25947-understanding-common-terminologies-used-in-efuse-datasheet

    3.您可以忽略电视。  如果您的应用中输出短路的可能性较小、您也可以忽略肖特基二极管。 这些组件有助于提供瞬态保护。 您可以在数据表瞬态保护部分中阅读更多内容。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已经下载了它、但有一些参数我不知道。 此外、还有一个电池单元值问题
    请参阅随附的屏幕截图。




    1. OVLO 设定值(不应超过的电压。 对吧?)
    2. UVLO 设定值(电压不应低于该值。 对吧?)
    3. Vuvp (预定义且不可更改。 对吧?)
    4. COUT、VONTH、RLOAD (我不知道)

    此外、在 EVM 原理图中使用了固定电阻值。 在这种情况下、OVLO、UVLO 将是什么?

    此外,该 IC 如何提供短路保护?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    1.这些电芯在启动期间针对不同类型的负载进行输入。 根据这些输入、建议使用 DVDT 电容以成功启动。 由于您不知道它们、我建议您保留一个 dVdt 电容的占位符、并在默认情况下将其取消填充。 如果您稍后看到启动失败、我们可以在此处添加合适的电容器。

    2.   

    1. OVLO 设定值(不应超过的电压。 对吧?) 是的
    2. UVLO 设定值(电压不应低于该值。 对吧?) 是的  
    3. Vuvp (预定义且不可更改。 对吧?) 是的  

    EVM 说明位于用户指南中。

    您需要在计算器中输入 UVLO 为2.7、OVLO 为3.3。 您可以选择上拉 R1、并根据建议的 R2和 R3。

    4.请阅读数据表 第8.3.4.4节短路保护

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 
    感谢上述解释。

    我设置了电路的以下值。 如果我错了、请纠正我的问题。

    1. ILIM R = 5.6K 以限制电路的电流1A
    2. ITIMER C = 220pF 以设置响应时间。 我将其设置为170uSec、因为1A 是最大负载电流、并且我不希望在更长的时间内超过该电流。
    3. dV/dt 就在这里、可以看到它是如何工作的。
    4. R1 = 470K 欧姆
    5. R2 = 69.8k Ω
    6. R3 = 309K 欧姆

    请告诉我这些值是否正确、或者我在计算时是否出错。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仍然给了我错误、我不知道如何解决、因为它是不可编辑的单元格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请将您填充的设计计算器附在此 e2e 主题中、我将对其进行审核。

    2.您必须将其他负载设为零、然后红色将消失。 将 RLOAD 设置为几兆欧、使 ILOAD 和 LOAD=0。

    此致

    Kunal Goel