This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:卸下适配器后 LED 指示灯未熄灭(具有 PowerPath 的充电器)

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117490/bq25306-led-not-turn-off-after-removing-the-adapter-charger-with-powerpath

器件型号:BQ25306

您好!

我想问一下 STAT 引脚在适配器12V 被移除后不会改变(指示 LED 仍然亮起)。 但负载仍处于活动状态。  

为了将其关闭、我断开了负载、使 LED 关闭。 设计是否有问题?

我想在正常运行中、当移除12V 适配器时、STAT 引脚会发生变化(LED 关闭)、表示尽管电池仍在加载、但它未充电。  

注:12V 来自 USB 电力输送。  

提前感谢

此致

阿吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aji:  

    我们将查看原理图并尽快返回给您。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aji:  

    我查看了原理图、看起来不错。 STAT 引脚是一个开漏输出、您需要向 REGN 添加一个上拉电阻器、以便 STAT 引脚更改为报告充电状态或故障。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    我已将其添加到我的电路中、例如连接到 STAT 引脚的电阻器和 LED。 但我想知道、当适配器断开连接时、它为什么不会关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aji:

    您的意思是、当适配器断开连接时、它不会关闭? 在插入和拔下适配器时、您能否使用 VBUS、BAT、REGN 和 STAT 引脚提供示波器捕获?  

    此致、

    Arelis G. Guerrero