This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:BQ24650EVM-639

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117520/bq24650evm-639-bq24650evm-639

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

我已在 数据表中读出 BQ24650 IC 可支持最大10A 充电电流、我需要做的是 更改特定电阻、 电容器和电感器的值 。我的问题是、我有一个开发板 bq24650EVM -639它还能支持10A 吗?

谢谢、此致

Akanksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksha

    EVM 针对输入电流和充电电流的最大建议运行条件高达8A

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Mike  

    我还有一个疑问,在开发板上,我找到了一个 VSYS 引脚。 它的用途是什么,我能否直接连接它上的 LED 负载?实际上,我需要的是同时连接电池,即 在白天太阳能电池板为我的电池充电,在夜间电池运行负载。

    谢谢、此致

    Akanksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akanksha、

    SYS 引脚是一个在二极管 D1之后直接连接到输入的电源轨。 它充当来自输入的直通、电压将相同、减去二极管压降。 它可用于运行大小合适的负载。

    白天、此引脚可让您运行负载并为电池充电。 但是、这假定您不会使太阳能电池板过载、因为这将导致输入电压下降、并且也许会进入 MPPSET 调节。

    在夜间、SYS 引脚将通过 D3从电池拉出电流。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特定的负载类型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akanksha、

    必须对负载进行调整、使其不会使输入电压崩溃、也不会强制 MPPSET 引脚进行调节、从而降低充电电流。

    此致、

    Mike Emanuel