主题中讨论的其他器件:BQ24650
我已在 数据表中读出 BQ24650 IC 可支持最大10A 充电电流、我需要做的是 更改特定电阻、 电容器和电感器的值 。我的问题是、我有一个开发板 bq24650EVM -639它还能支持10A 吗?
谢谢、此致
Akanksha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已在 数据表中读出 BQ24650 IC 可支持最大10A 充电电流、我需要做的是 更改特定电阻、 电容器和电感器的值 。我的问题是、我有一个开发板 bq24650EVM -639它还能支持10A 吗?
谢谢、此致
Akanksha
您好、 Akanksha、
SYS 引脚是一个在二极管 D1之后直接连接到输入的电源轨。 它充当来自输入的直通、电压将相同、减去二极管压降。 它可用于运行大小合适的负载。
白天、此引脚可让您运行负载并为电池充电。 但是、这假定您不会使太阳能电池板过载、因为这将导致输入电压下降、并且也许会进入 MPPSET 调节。
在夜间、SYS 引脚将通过 D3从电池拉出电流。
此致、
Mike Emanuel