This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28632:反激式转换器输出电压问题- UCC29632

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28632, PMP11753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113435/ucc28632-flyback-converter-output-voltage-issue---ucc29632

器件型号:UCC28632
主题中讨论的其他器件: PMP9208PMP11753PMP

我遇到了基于 WEBENCH 和 UCC28632应用手册设计的反激式转换器问题。 请参阅随附的原理图。 转换器在230VAC (整流后为320VDC)下工作。 转换器的变压器旨在使辅助绕组产生+15V 电压。 次级侧的输出电压应为:+24V、+10V 和+5V。

我可以观察到转换器的3种工作模式:  

1.当次级输出被载入并且辅助输出(15V)未被载入时、我观察到输出上的正确电压(24、10、5)、但是连接到振荡器的+15V 辅助输出显示出波动的电压、纹波大约为7V 至14.5V。

2.  当转换器输出被加载、辅助输出(15V)被10k 电阻器加载时、我观察到辅助输出上稳定的14.5V 电压、但次级输出(24、10、5)上的电压显著下降。

最后、当辅助输出加载10k 且所有辅助输出完全未加载时、我观察到辅助输出上稳定的14.5V 电压、而次级输出上的电压正确(24、10、5)。 一旦我将负载连接到任何次级输出、我就会在次级输出上松开正确的电压。

 

电阻器 R6、R7、R11、R12、R14、 R15、R13、R19、R20、R21未解决问题。  

此设计可能存在什么问题、如何在辅助输出端实现稳定的14-15V 电压以及在负载次级输出端实现正确电压?  

感谢你的帮助。  

Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    感谢您的查询。

    我得到的输入电压为320V、输出电压为24/10/5V、AUX 为15V。 您能否详细说明测试条件以及波形(对于上述几种情况) 、在每种情况下连接到每个绕组的负载、输出功率和次级欠载所需的电压目标?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    我想向您指出几个链接、这些链接将有助于使用 PSR 控制器调节多个输出。

    PSR 控制器面临的挑战是、它需要确定负载最重的二极管何时停止导通。 在绕组负载分布不均的情况下、与拐点采样方法相比、该定点采样控制器的 Vout 采样延迟为1.7us。 因此降压间隔会因负载而异、这将影响稳压性能。 以下培训视频和文章重点介绍了影响交叉稳压性能的问题、并提供了解决这些问题的解决方案。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/designing-multiple-output-converters-with-primary-side-sensing

    https://training.ti.com/multiple-output-flybacks-how-improve-cross-regulation

    希望这对您有所帮助。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    在这种情况下、我看不到您的答案有何帮助。 尽管在每个输出端加载 U2832、并且即使输出电容降低了 ca、U2832仍会复位、无法稳定运行。 50%。 您是否获得 了 Pawel 的原理图?

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

    感谢你的答复。 电路中进行了以下更改:  

    • C19:0.1u 50V X7R
    • C20:0.47u 25V X7R
    • C21:1U 10V X5R
    • C24:47U
    • C25:220u
    • 24V 时的负载:1KOhm
    • 10V 时的负载:0.5kOhm
    • 5V 时的负载:120 Ω
    • 15V AUX 时无负载

    在此配置中、我们在以下条件下测量了波形:

    A) 15V AUX (CH1 -黄色)以及 D6和 R13之间(CH2 -蓝色):

    -放大:

    b) R11和 R12之间(CH2 -蓝色):

    此致、  

    Pawel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    感谢您澄清测试条件。  

    VDD 保持复位、这是正常的。 您是否能够在 VDD 达到启动阈值时看到三个探索性 DRV 脉冲  如果您根本看不到这些脉冲、则 VDD 未达到启动阈值或启动时可能出现故障防止这些脉冲。

    第二、请在 SD 引脚上探测 VDD 达到高阈值的时刻。 SD 引脚上应该有一个脉冲序列、该脉冲序列应指示您所面临的故障类型。  对开始/结束之间的1us 脉冲数进行计数、这将提供故障代码。

    另请探测 CS 引脚。   在3个探测脉冲期间、CS 引脚电平也会在开关导通期间进行检查。 由于外部分流器中的电流、引脚上的电平预计为~50mV -任何较小的值都被视为 CS 引脚上的 GND 短路电势。

    请分享上述波形/故障代码、因为它将提供调试此问题的指针。

    此外、请分享设计和变压器详细信息的额定功率。  

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 示波器(蓝色)、VDD (黄色)、50us/div:

    CS

    ------

    cs (黄色)、Vdd (蓝色) (1s/div):

    --------

    PCB 碎片:

    e2e.ti.com/.../E046A_5F00_Flyback_5F00_PCB.pdf

    --------

    变压器数据:

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_EF20_2D00_5_2D00_10_2D00_24_2D00_7W5.pdf

    我现在不在办公室、我无法提供 DRV 和 SD 的图形、我的同事很快就会提供。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、
    下图 DRV ( 蓝色)、VDD (黄色)

    在下图中:SD (蓝色)、VDD (黄色)

    此致、
    Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariusz、

    感谢您分享波形。  

    DRV 信号看起来肯定不是很好(希望您不使用探头测量衰减信号)。  

    根据原理图和参数中共享的设计规格、我尝试重新计算一些设计参数。 变压器数据表中提到的输入电压范围为195-265Vac (275-375VDC)、一次侧电感计算为5.2mH、RCS 约为2.6 Ω、Ra 约为25k、Rb 约为30k。 此外、当我尝试计算 RCS 的值时、结果结果大约为~2欧姆。 因此、这些值与我的计算结果大致相似、但在您的情况下、感应电阻器的值大约为1.05欧姆。 您能否分享一次侧电感的值、因为我无法在您共享的数据表中找到它? 还应尝试减小所有电源轨上的预加载电阻器

    2.首先、您能否断开 SD 引脚上的组件 RT3、运行并清除故障代码并与我共享。 这将有助于确定问题的根本原因。 从您所连接的波形中可以看出、它看起来像是26、但信号看起来是损坏的、并且 DRV 和 SD 引脚中似乎都存在噪声耦合。 下面是发生故障时 SD 引脚信号的外观快照。 在表示代码结束的脉冲序列结束时、您必须计算低电平时间为10us 的1us 脉冲数。 请尝试在没有噪声的情况下捕获该值。

    3. 第二、从您共享的最新波形来看、当 VDD 达到 VDD 启动阈值时、除了某些噪声信号外、没有探索性 DRV 脉冲、 启动时可能会出现故障防止脉冲(请参阅第42页的表3)

    请告诉我们您对上述内容的意见。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、
    我们的 Webench 设计报告随附文件。 您能否在该文件中获取初级电感的值?e2e.ti.com/.../WBDesign25_5F00_24V_5F00_0.5A.pdf

    我从 SD (不带 RT)和 DRV 引脚执行了新的示波器:
    -时间为1ms 和100us 的 SD

    -DRV、持续时间为500ms 和20us

    我们之前所做的所有更改仍然有效:

    • C19:0.1u 50V X7R
    • C20:0.47u 25V X7R
    • C21:1U 10V X5R
    • C24:47U
    • C25:220u
    • 24V 时的负载:1KOhm
    • 10V 时的负载:0.5kOhm
    • 5V 时的负载:120 Ω
    • 15V AUX 时无负载



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariusz、

    感谢您发送波形。 我将仔细检查并在明天回来

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariusz、

    感谢你的答复。 根据您上次连接的 Vdd 波形、黄色迹线达到15V (这是预期的)、但红色和蓝色线之间的下一个上升斜率间隔不是我们预期的。 实际上、它将是斜率下降的红线周围的精确镜像图像。 这引起了人们对以下几点的关注:

    1.鼻前极性-您能从实际样本的末尾验证这一点吗?

    2.不要在额定电压下打开输入。 从0V 缓慢增大电压、并观察 VDD 如何变化。 请移除测量中的任何直流偏移。 VDD (dv/dt)应从~4V 更改为14.75V、具体取决于电容为15uF、电流约为4mA

    数据表的表3显示了故障的潜在来源。 由于这是一个自动重启故障、因此它必须是 VDD OV/VDD UV/交流欠压/过热之一。 SD 引脚低电平/输出 OVP。 我们将忽略 VDD 欠压/过热和 SD 引脚低电平、这会导致我们出现 VDD OV、交流欠压和输出 OVP。 VDD OV 所示的波形

    4.尝试将 CVDD 电容增加到22uF,并将二极管 D6替换为  ES1D-13-F 等超快二极管

    5.进行上述更改后,请分享 AUX/VDD/DRV 波形。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    Mariusz 将应用您的建议 并在短期内提供结果。
    同时、我对另一个 DUT#3、R12 (0R5)和 R14||R15 (移除 R14、R14|||R15=53k5)进行了一些修改、在 VDD 处添加了齐纳15V 分流器、在 VDD 处添加了5R1串联、我向您发送了 VDD (黄色)、CS (绿色)、DRV (粉色)的示波器。

    在我对电阻器进行任何修改之前、在 VDD 上添加了齐纳15V、我的 VDD 如下所示:



    在施加齐纳15V VDD 之前、类似于:

    请提供 VDD、CS 和 VTH 示波器的外观信息-我在 PMP11753、PMP9208或 PMP9634的任何测试报告中都没有看到该信息。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    Mariusz 将应用您的建议 并在短期内提供结果。
    同时、我对另一个 DUT#3、R12 (0R5)和 R14||R15 (移除 R14、R14|||R15=53k5)进行了一些修改、在 VDD 处添加了齐纳15V 分流器、在 VDD 处添加了5R1串联、我向您发送了 VDD (黄色)、CS (绿色)、DRV (粉色)的示波器。

    在我对电阻器进行任何修改之前、在 VDD 上添加了齐纳15V、我的 VDD 如下所示:



    在施加齐纳15V VDD 之前、类似于:

    请提供 VDD、CS 和 VTH 示波器的外观信息-我在 PMP11753、PMP9208或 PMP9634的任何测试报告中都没有看到该信息。

    此致、

    Robert

    更新:

    PSU 现在稳定、输出电压稳定、VDD (黄色)、CS (绿色)和 DRV (粉色)曲线如下所示、  

    但输出电压比预期低3-5倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道如何将其置于适当的电平(24V、10V、5V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    对于您之前的查询、RCS = 0.5且一次侧磁化电感= 1.4mH 的值满足 Excel 计算器工具中的设计限制。 将 R15的值增加到53K 似乎在10k 至20k 的 Venin 范围内、但它会改变输出阈值(OVP)、导致控制器看到更低的阈值、这可能导致关断行为。 VDD 从~5V 复位到15V 看起来很正常、 高压电流源一直在帮助它达到 VDD (START)并关闭以让偏置电压接管、但这不会发生、因此它会复位并重新启动启动序列、并且处于环路中。

    很抱歉、PMP 设计没有复杂的波形、但我能够深入了解我同事在 EVM 上使用的一些波形。 如果此参考有用、您可以将其用于调试。

    重复重启尝试期间的 VDD (粉色)和 DRV (绿色)(输入电压低于启动阈值时)

    放大至其中一个重新启动点、显示3个 DRV 脉冲(绿色)以及 FET 源端相应的 CS 斜坡(红色)和 FET VDS (蓝色):

    进一步放大其中一个周期、显示 DRV (绿色)、CS (红色)、VDS (蓝色)和辅助绕组(粉色):

     看看 VSENSE (粉色)而不是辅助绕组

    将输入电压增加到阈值以上 、波形、DRV (绿色)、CS (红色)、VDS (蓝色)、 VSENSE (粉色):

    您根据最新帖子发送的新波形看起来更好、更令人鼓舞。 我怀疑这些较低的电压是由您增加的 R15造成的。 您能否尝试降低 R15以查看它们是否增大? 我将进一步调试该问题。 您是否使用与15k 相同的0.5欧姆感测和 R15来获得昨天和今天之间的稳定波形?

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初为 R14||R15 = 53k6|53k6且 R12 = 1R05;我将其替换为 R14|||R15 = nA||43k 且 R12 = 0R69。 在 VDD +二极管替代产品( 所有 RSFLBR2 -> ES1D-13)的情况下+齐纳15V +额外的10uF/25V 电源已使 PSU 稳定。 但是、即使使用原始二极管 RS1FBLR2、但 R14||R15和 R12略有不同、我也能够使其稳定。
    我将增加输出电容器、看看它是否会增加输出电压、输出电压太低(10、5V 而不是24、4、2V 而不是10V、1、1V 而不是5V)。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您能否尝试将 R15从电流43k 降低到较低的值、并查看它是否会增加输出电压? 我认为它与该电阻器决定的输出调节设定点更相关。 请告诉我您的观察结果、

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用33k;它不会增加输出电压。 当我以500R 而非1k 的电阻器为24V 负载时、它再次变得不稳定、每隔几秒钟复位一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的反馈。 此时(24V 上为500欧姆)、10V 和5V 电压轨上有什么负载? 它们看到的负载是否大于24V 电压轨? 如果您可以捕获辅助绕组波形、将会更容易。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:
    我进行了变压器极性测量。 如 Vin 所示、我将 sin 信号1Vpp 60kHz。然后、我测量了输出、如下图所示:


    VAUX +15V


    +24V


    +10V


    +5V

    因此、变压器极性是可以的。

    2.我还没有在缓慢增加输入电压的情况下进行测试。

    4.我在电路中做了一些其他的更改、其中我将 C14从15uF 更改为22uF、然后更改为100uF。 我还将 D6更改为 ES1D-13-F
    您可以在下面的附加文件中找到所有更改以及原理图的当前状态:
    e2e.ti.com/.../SCAN0004.PDF

    在进行所有更改后、我在 Vdd 上具有稳定的电压。
    在+24V 和+10V 输出上、有1k 负载。 未 加载+15V 和+5V 输出。
    在下面的图片中可以看到、负载输出电压不稳定。

    VDD 为黄色、DRV 为蓝色


    VDD 为黄色、DRV 为蓝色。 时间1ms


    VDD 为黄色、DRV 为蓝色。 时间20us


    VDD 黄色、+24V 蓝色。 时间100ms


    VDD 黄色、+24V 蓝色。 时间20ms


    VDD 黄色、+10V 蓝色。 时间100ms


    VDD 黄色、+10V 蓝色。 时间20ms


    VDD 黄色、+5V 蓝色。 (未加载)时间100ms


    VDD 黄色、+5V 蓝色(未加载)。 时间20ms


    为了使输出信号在负载下保持稳定、我该怎么做?

    此致、
    Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariusz、

    感谢您的回复、很好地看到 Vdd 是稳定的、TRF 是正确的。极性是正确的。 假设值基于您最新随附的原理图、1.6欧姆的分流电阻似乎在较高的一侧。 尝试将其降低到1欧姆以满足设计限制。 此外、请单独将其中一个电源轨加载到其满额定功率、使其他电源轨保持空载、并查看其是否进行调节。 请捕获辅助绕组波形、让我知道测试是如何进行的。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、在另一个样本上:

    目前、负载为90-105%的24V、10V 和5V 输出分别具有23.3V、10.14V 和4.61V。

    修改:

    VDD 和 D6/C14网络之间串联+5R1

    VSENSE 上+15pF

    +100u||+15V 时为10U

    所有二极管更改为 ES1D13

    VDD 处+齐 纳15V

    源极2R2上的 R SHUNT (R12)

    AUX 分频器上的 Rshunt 43k|||43k (R14||R15)

    +10p/100V || D4

    24V 和10V 时为+100uF

    直流+网络之前的+47uH 串联电感器

    逆变器不会复位且电压稳定、但将 R12从2R2更改为2R4已导致 VDD 每隔几秒复位一次。

    我拍摄了红外照片 、 开关温度为55摄氏度、齐纳二极管温度为142摄氏度。 齐纳二极管实际上过热。 几到几分钟的连续运行后进行测量。  VDD 上的任何负载、即使是2kOhm -几 mA -也会导致 VDD 下降、并且逆变器根本不会上升。

    我附加了一个示波器:黄色- VDD;红色- DRV;蓝色- VSENSE;绿色- CS (有趣的是、VSENSE 对探头闭合很敏感、C10上的 VSENSE + 15pF 负载在 V24上增加了2V)。

    问题:

    1.如何减少齐纳15V 的过热?

    2.是否有方法使用 AUX /VDD 获得15V、35mA 电流? 或者如何以最优雅的方式实现它?

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Harish、
    我只在168R 时加载了+24V 输出、因为该输出的最大电流为150mA。 其他输出、我已空载。
    我还根据您的建议将 R12的电阻从1R6更改为1R0。

    1.仅在+24V 输出和 R12=1R6上使用负载168R 进行测试。 黄色- Vdd、蓝色- Vaux。 时间200ms

     

    仅在+24V 输出且 R12=1R6上使用负载168R 进行测试。 黄色- Vdd、蓝色- Vaux。 时间20ms



    3. 仅在+24V 输出和 R12=1R0上使用负载168R 进行测试。 黄色- Vdd、蓝色- Vaux。 时间200ms



    4.仅在+24V 输出且 R12=1R0时使用负载168R 进行测试。 黄色- Vdd、蓝色- Vaux。 时间20ms



    5. 仅在+24V 输出和 R12=1R0上使用负载168R 进行测试。 黄色- Vdd、蓝色- DRV。 时间5ms



    6. 仅在+24V 输出和 R12=1R0上使用负载168R 进行测试。 黄色- Vdd、蓝色- DRV。 时间50us



    7. 仅在+24V 输出和 R12=1R0上使用负载168R 进行测试。 黄色- Vdd、负载+24V 上的蓝色电压。 时间100ms



    8. 仅在+24V 输出和 R12=1R0上使用负载168R 进行测试。 黄色- Vdd、负载 +24V 上的蓝色电压。 时间20ms


    我在+24V 输出上进行了1k 测试、Vdd 已开始复位
    仅在+24V 输出和 R12=1R0上使用负载1K 进行测试。 黄色- Vdd、蓝色- Vaux。 时间500ms



    仅在+24V 输出和 R12=1R0上使用负载1K 进行测试。 黄色- Vdd、蓝色- Vaux。 时间20ms



    此致、
    Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的跟进。 非常令人鼓舞的是、您能够在高达90%的负载下运行该器件并使系统保持稳定。 波形对我来说是可以的。

    关于齐纳二极管发热问题(左图),由于辅助电路随输出电压变化而变化,钳位齐纳二极管的功率损耗与器件上的压降有关。  对于使用 BJT 来降低电压的更稳健解决方案(右图)、让我知道该电路是否通过降低热耗散而工作。

     无法将大型外部负载连接到 UCC2863x 的 VDD 引脚、因为该负载(与齐纳二极管一起)会消耗过多电流、并会限制可用的充电电流为 VDD 电容器充电。 在这种情况下、Vdd 电容器相当高、连接负载将使 VDD 电容器几乎无法充电、因此它将重新启动。 尝试减小电容器值。

    大家好、Mariusz、我将介绍波形、下周早些时候再见。 顺便说一下、此板和 Robert 正在研究的另一个板之间存在任何硬件/原理图差异。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这只是一个关于负载辅助绕组的快速建议。

    如果您要从 VDD 轨为其他负载加电、则需要从 IC VDD 轨对负载路径进行去耦/分离、以允许 IC 启动。


    HV 引脚只能通过 VDD 引脚提供有限数量的电流、以便为外部 VDD 电容 C14充电。 避免将任何负载直接连接到 C14/VDD 引脚。

    您需要使用另一个与 D6相同的整流器二极管和另一个电容、并将它们连接到辅助绕组、以生成为其他负载供电所需的电压(它将是一条并联路径)。

    这将允许 HV 电流源在其他负载去耦时为 VDD 电容 C14充电、并且无论其他负载如何、VDD 都将始终充电至启动电平。  主新电源轨消耗的功率应添加到主电源轨、以确保在功率级设计中考虑总功率。 希望这对您有所帮助。

    谢谢你

    此致、

    Harish