This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057T:CC 模式下的 BQ2057TS 最小充电电流

Guru**** 2511045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ25170, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114302/bq2057t-bq2057ts-minimum-charging-current-in-cc-mode

器件型号:BQ2057T
主题中讨论的其他器件:BQ25171-Q1BQ25170BQ2057BQ24172

您好!  

 例如、可以使用 RSNS=2.7欧姆、将 CC 中的 BQ2057TS 充电电流限制为小于40mA 吗?  

即 RSNS 或 IO (REG)是否有实际限制。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ2057X 是 2001年发布的早期器件、它具有大量的外部器件和有限数量的特性。   

    低电流调节精度将成为一个问题、终止电流固定为10%。  对于40mA CC 充电、这将是4mA 的终止电流。   

    建议切换到 BQ25171-Q1、该器件具有宽输入电压范围和极低电流调节性能。  还可以实现精确的低电流终端。

    更新了:抱歉、BQ25170不支持2芯锂离子电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  BQ2057何时有望停产?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有关产品生命周期信息、请参阅以下链接。

    www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的回复中可以看到 、BQ2057 目前没有预期的停产、TI 在接下来 的几年中继续提供此器件的生产和支持。 请确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是一个20多年的设计、功能有限、外部器件数量多、解决方案尺寸大。  我们有更好的可用器件、我建议您先查看这些器件。  较新的器件将具有更好的可用性。

    BQ2057在 TI 网站上仍然有效、目前已上市。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。 是的、您提到了这一点。 但 您建议的 BQ25171-Q1器件似乎是备选器件、目前没有库存、将于明年中订购。 我发现  库存中可以使用 bq2057TS 和 bq24172、但后者需要比前者更多的器件。  

    我的要求是:电池最大充电电压= 4.1V、电池最大充电电流40mA、充电器运行采用 CC-CV 机制、电池充电电流和电压可由硬件组件编程、而不是软件、I2C 等  

    如果您认为其他一些库存器件可以正常工作、请告知我。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要有关您的应用的更多信息、我将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。 已接受请求。