This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:遥感的旁路电容值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117504/tps543c20-bypass-capacitor-value-of-remote-sensing

器件型号:TPS543C20

您好!

我的客户在以下条件下使用 TPS543C20。

   - VIN = 12V、VOUT = 0.852、IOUT = 32A、FSW = 500kHz

您能否在输出电压尽可能稳定的方向上建议 C499和 C932的最佳值?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  

    我们将对此进行研究。 我们应在几天内作出回应。  

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    对于前馈电容(C932)、 请 遵循以下准则估算最佳值:
    1.使用随附的波特图计算  器估算不带前馈电容器的设计的交叉频率。 我已经为您的案例填写了大部分内容、但是 、您需要为斜坡选择引脚带 、以便正确估算穿越频率

    e2e.ti.com/.../1638.TPS543C20-Bode-Plot-Design-Tool.xlsx
    2.使用计算出的穿越频率(FCO)和电阻分压器网络来估算最佳 CFF (R1为 Rtop、R2为 Rbot)

    对于 C499、 建议 RC 滤波器的转角频率至少比 fsw 高2-3倍、以避免滤波器对相位裕度产生负面影响。  在这种情况下、如果 fc = 1500kHz = 1/(2pi*rc)、计算出该值以求解 C、则得到 的值为36pF

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    感谢您的回复。

    我可以在上面答案2的中间看到一个链接错误。 这是计算 CFF 的公式吗?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    奇怪的是 、图像没有显示在您的末端、但这是 CFF 的方程。

    方程式如下:CFF =(1/(2pi*fco))*sqrt ((1/R1)(1/r1+1/R2))。 请密切注意括号  

    此致、
    Britton