您好!
我的客户在以下条件下使用 TPS543C20。
- VIN = 12V、VOUT = 0.852、IOUT = 32A、FSW = 500kHz
您能否在输出电压尽可能稳定的方向上建议 C499和 C932的最佳值?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JH、
对于前馈电容(C932)、 请 遵循以下准则估算最佳值:
1.使用随附的波特图计算 器估算不带前馈电容器的设计的交叉频率。 我已经为您的案例填写了大部分内容、但是 、您需要为斜坡选择引脚带 、以便正确估算穿越频率
e2e.ti.com/.../1638.TPS543C20-Bode-Plot-Design-Tool.xlsx
2.使用计算出的穿越频率(FCO)和电阻分压器网络来估算最佳 CFF (R1为 Rtop、R2为 Rbot)
对于 C499、 建议 RC 滤波器的转角频率至少比 fsw 高2-3倍、以避免滤波器对相位裕度产生负面影响。 在这种情况下、如果 fc = 1500kHz = 1/(2pi*rc)、计算出该值以求解 C、则得到 的值为36pF
此致、
Britton