请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020 您好!
LMR14020 (任何自旋、随意)是否可用于退火?
我认为是这样、尽管我 找不到任何示例等
任何建议都会对我们大有帮助
祝你度过美好的一天
kr
Vincenzo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
是的、LMR14020可以配置为负输出、请确保
1. LMR14020的 VIN+ABS (Vo)< Vinmax
2、IIN+IO<2A
您可以参考 y 的详细计算