This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:输出电容器计算

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118626/lmr50410-output-capacitor-calculation

器件型号:LMR50410

您好!

我想知道 什么是 IOL =负载瞬态期间的低电平输出电流 IOH =负载瞬态期间的高电平输出电流、这在应用手册中没有提到(我附加了一个屏幕截图)、 在 webench 中、设计的电容器值小于数据表中所需的电容器(随附屏幕截图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它更多地取决于瞬态要求。 LM50410Y 的最低要求为10uF。 如果您有瞬态要求、则放置更多的电容器将使您的过压具有更少的过冲和下冲。  

    谢谢