This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240-Q1:输出 EMI/ESD 保护

Guru**** 2555170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118221/tps929240-q1-output-emi-esd-protection

器件型号:TPS929240-Q1

大家好、

您可以根据以下请求提供帮助吗?

1.对于非板载 LED 负载、如何设计 OUTx 保护电路? EMI/ESD...

2. PWM 输出精度是多少?

如果 OUTx 没有 PWM 输出、OUTx 引脚的状态是什么? 是否可以防止外部电源短路(任何限制)和 GND?  

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    1. 为了提高抗噪性能、请将一个电容器靠近 LED 驱动器的输出引脚放置、并将一个电容器靠近连接器放置。 对于 ESD、我们的器件会根据数据表提供保护。 如果您需要更高的要求、则需要添加外部 ESD 保护电路。
    2. PWM 频率由精度规格为+/- 2.5%的内部振荡器生成
    3. 当不需要输出时、最好禁用通道以提供更好的保护。 数据表中指定了引脚的最大额定值。

    此致、