This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:输出电压精确

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118214/tps65296-output-voltage-accurate

器件型号:TPS65296

您好专家、

我们的客户使用 我们的 TPS65296。

他们发现我们只是在 DS 中显示了典型输出电压。

他们希望知道输出电压的最小值和最大值。

请帮帮我。

谢谢

此致

Sean Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

     我们将在下周一检查并给您回复。

    超赞的愿望!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    对于 VDD2输出电压、最小值为1.1V、最大值为1.13V、 VDD1输出电压:最小值为1.75V、最大值为1.85V。