This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:与其前代产品 LM5175-Q1的区别

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118433/lm5176-q1-differences-with-its-predecessor-lm5175-q1

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175LM5176

您好! 我将 LM5175与其 后续的 LM5176进行比较。 我想知道几件事:LM5176的输入电压为2.5V 且具有偏置电压意味着什么? 输入电压是否可以低至2.5V 或4.2V、这是规定的最小值?  LM5175是否支持 FuSa? 我是否应该知道其他差异(不同 RT 电阻除外)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、 您能提供帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    VIN 为2.5V、具有偏置意味着如果偏置电源大于等于5V、则器件将在 VIN 低至2.5V 时工作。

    LM5175和 LM5176的主要区别在于:

    • 不同的 RT
    • LM5176必须在 VISNS 下使用2k (如果 VIN > 40V、则建议始终使用它。
    • LM5176不支持 DCM

    关于 FuSa 能力:您对 FuSa 有什么确切的要求?

    此致、

     Stefan