This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位时间脉冲容差较低的备选器件

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118435/tps3808-alternate-device-with-lower-tolerance-on-reset-time-pulse

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TLV803E

大家好

我的客户正在使用 TPS3808,他们发现复位时间可能在17ms 之间.... 51毫秒。

是否有一个器件对复位时间具有更严格的容差?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    这些延时时间变化非常典型。 具有 固定内部时序的台钳、例如 TLV803E、在这里可能会稍微好些。  

    谢谢、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masoud

    感谢您的快速回答、是的、我看到对于 TLV803E 或其他具有固定复位脉冲长度的器件、复位脉冲具有从最小值到最大值的1:2比率。

    此致

    Ueli