This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:TPS92633-Q1

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118300/tps92633-q1-tps92633-q1

器件型号:TPS92633-Q1

你(们)好

我在 simetrix 仿真中使用 IC (TPS92633-Q1)、当我尝试运行原理图时、它会显示错误、如下面的屏幕截图所示
错误:此版本不支持加密方案
我无法 理解这种四舍五入的模型。 您能帮我解决这个问题吗?您能否共享此 IC 的未加密模型?。这是一项紧急工作、请尽快完成。
谢谢 、此致
Shankar y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    您能告诉我哪些客户需要此仿真工具吗? 实际上、我们以前在 simetrix 中构建了一个模型。 但我仍然建议使用基准测试而不是仿真。

    BR、Gracie