各位专家:
你好。 在该问题上寻求您的帮助:
我们的 TPS61091组件有问题。 我们将其用于设计为低功耗的应用、该应用可在由2节 AA 电池供电的3.3V 电压下工作。 升压旨在调节电源、使其始终为3.3V。
当模块进入深度睡眠时、问题就会出现。 由升压转换器供电的设备的功耗为3mA、如果我们跳过升压转换器并直接从电池供电、则消耗40uA 的电流。 所附为配置原理图。
如我们所见、要使器件进入"电源安全模式"、必须将端口10的"同步"设置为 GND。
是否存在配置问题? 该模块是否适合低功耗应用?
感谢你的帮助。
此致、
阿尔基·A.