This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61091:适合低功耗应用?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115694/tps61091-for-low-power-application

器件型号:TPS61091

各位专家:

你好。 在该问题上寻求您的帮助:

我们的 TPS61091组件有问题。 我们将其用于设计为低功耗的应用、该应用可在由2节 AA 电池供电的3.3V 电压下工作。 升压旨在调节电源、使其始终为3.3V。

当模块进入深度睡眠时、问题就会出现。 由升压转换器供电的设备的功耗为3mA、如果我们跳过升压转换器并直接从电池供电、则消耗40uA 的电流。 所附为配置原理图。

如我们所见、要使器件进入"电源安全模式"、必须将端口10的"同步"设置为 GND。

是否存在配置问题? 该模块是否适合低功耗应用?

感谢你的帮助。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您联系 E2E。

    原理图正常。 当器件进入深度睡眠时会发生什么情况?

    当升压消耗3mA 时、您能否获取 Vin、Vout、SW 和 Il 的波形?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    我们在此附上 了一份文档、您可以在其中看到我们电路的波形、正确的原理图和性能。

    以寻求您的帮助。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

    e2e.ti.com/.../Power-consumtion-TPS61091.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的波形。

    我认为电感值太大、不知道您的计算公式? 您是否会尝试使用6.8uH 电感器并使用数字万用表测试电流? 电感器纹波也可能对效率产生影响。

    我有一个问题、不同电压3.0V、3.3V 时的负载电流是否相同? 当负载使用3.3V 连接时、输出电流值是多少?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的指导。

    在这里、我为您附加一个包含公式计算的 Excel。 我们尝试使用6.8uH 电感器、但我们不了解有多大差异。

    我们还尝试了不同的输入电压、但有一些微小的差异。

    碱性2、62V:3、02mA
    碱性2、83V:2、79mA
    外部电源3、16V:2、6mA

    此致、
    阿尔基·A.

    e2e.ti.com/.../inductor-value.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢你的答复。 我将在下星期一回答你的问题。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bryce。

    期待您的回应。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的反馈。

    电感器计算公式基于连续导通模式。 因此、结果不适用于轻负载情况。 有关更多详细信息、请参阅以下 应用手册

      

    如果电感值过大、在省电模式下、仅当峰值电感电流达到目标值时、器件才会停止开关。 从 SW 的波形可以观察到长时间连续开关。 因此效率 很低。 当电感器更改为6.8 μ H 时、您还可以转发 Il、SW、Vin、Vout 的波形吗?

    此致、

    布莱斯