This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:设计和模拟调光

Guru**** 2557850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, TPS92511EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118540/tps92511-design-and-analog-dimming

器件型号:TPS92511

大家好、

我希望使用 TPS92511进行新设计。 不幸的是、WebBench 不再可用。 也许有人可以访问它?

如果可以计算此设计(例如损耗、电感器等)、我会很感激。

输入电压:48V DC

LED 灯串电压:37V

LED 电流:210mA

开关频率:300kHz… 500kHz

调光(PWM):730Hz

第二个问题是模拟调光:

如果我想将模拟电流调暗至50mA (或更小) LED 电流、那么在上述条件下、我需要一个大约260uH 的电感器吗?

需要什么值才能将电流调暗至10mA?

是否有类似的器件、它支持以较小的电感器值(...100uH)将模拟调光降至1%?

提前感谢

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    对于第一个问题、我认为它是有效的。 我无法保证100uH 电流能够以足够小的电流纹波支持100mA 电流。 您可以应用 TPS92511EVM 并尝试此操作吗?  

    BR、

    尤廷