This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:为碳锂电容器充电

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117063/bq25173-charging-lithium-carbon-capacitors

器件型号:BQ25173

大家好、

BQ251173是否可以为 ZCC 4.2V1300F (φ18x60 μ F)锂碳电容器充电? 还是建议使用其他插座?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否有要使用的锂碳电容器的数据表?  

    BQ25173输出调节电压可设置为4.2V、充电曲线可在数据表第10页找到。 如果锂碳电容器规格中列出的充电要求与充电曲线匹配、并且无需预充电阶段和端接、则可以使用 BQ25173为锂碳电容器充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    出于保密原因、我可以通过电子邮件将其发送给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题以进行离线讨论。