请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 主题中讨论的其他器件: TPS92613-Q1
尊敬的先生/女士:
我正在考虑使用 LM3410。 请检查 LM3410是否是正确的器件?
*输入电压;5V
* LED 数量;1件
* LED 电流设置;200mA
* PWM 亮度控制
* LED VF;典型值3.1V (最小2.8V,最大3.6V,LED P/N;LTPA-C35BWP60-LY)
另外、请告诉我您的建议是否更为恰当。
谢谢、
YY。