This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:请检查 LM3410是否是正确的器件

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS92613-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117461/lm3410-please-check-whether-lm3410-is-the-proper-part

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS92613-Q1

尊敬的先生/女士:

我正在考虑使用 LM3410。 请检查 LM3410是否是正确的器件?

*输入电压;5V
* LED 数量;1件
* LED 电流设置;200mA
* PWM 亮度控制
* LED VF;典型值3.1V (最小2.8V,最大3.6V,LED P/N;LTPA-C35BWP60-LY)

另外、请告诉我您的建议是否更为恰当。

谢谢、
YY。