This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:电感器选择

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118431/tps61178-inductor-selection

器件型号:TPS61178

尊敬的 TI 团队:

我们选择 TPS61178作为我们的产品之一、以驱动12V、2A 恒定负载。

我在工作台上运行了一个仿真来选择器件、根据工作台的结果、它建议使用18A 饱和电感器、所以我的问题是、为什么我们需要使用高饱和电流电感器、而我们的电流要求仅为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    TPS61178具有 ILIMIT 引脚、用于设置峰值开关电流限制。 您可以计算应用在 Vin_min、Vout、满载条件下的最大峰值开关电流。 建议所选电感器饱和电流高于计算结果。 并根据您的计算结果、以20%的裕度配置 ILIMIT 引脚电阻器。

    如果您有更多问题、请告知我们。