This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:器件型号为 TPS54061DRBT 时需要外壳温度和环境温度

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118372/tps54061-require-case-temperature-and-ambient-temperature-for-part-number-tps54061drbt

器件型号:TPS54061

大家好、

我们使用的是 TPS54061DRBT 器件、我们需要 给定器件的外壳温度和环境温度、因此请提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要告知我们输入和输出条件,以便我们可以估算功率损耗。结温为-40°C 至150°C  

    外壳温度 Tcase=tj-ψJT *Powerloss,Tamber_max=Tjmax-powerlossmax*ThetaJA

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

     对于给定的器件、我们需要环境温度、而不是结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Modi:

    最低温度为-40deg C、这是与 IC 功率损耗相关的最高环境温度。

    如果 TPS54061功率损耗为0.1W、 则环境温度几乎可达到145摄氏度

    如果 TPS54061功率损耗为0.5W、 则环境温度需要低至125deg C、以避免高于150deg C Tjmax

    以及与输入电压、IO、Vo 和 FSW 相关的功率损耗、因此、除非您告知输入和输出条件、否则我无法告诉您环境温度。