This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:器件型号 TPS65132WRVCR 需要外壳温度

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118378/tps65132-require-case-temperature-for-part-number-tps65132wrvcr

器件型号:TPS65132

大家好、

我们使用的是 TPS65132WRVCR 器件、我们需要给定器件的外壳温度、因此请提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件外壳温度取决于应用环境温度和器件中的功率耗散。 因此、这并不意味着在半导体器件级上是一个固定值(TPS65132WRVCR)。 我们可以提供从结到外壳顶部或从结到外壳底部的热阻、这些值已经在热性能信息部分的数据表中列出。

    此致、

    辽卡特