This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:禁用 LDO 对输出状态的影响

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118327/tps7a33-effect-of-disabling-ldo-on-the-output-state

器件型号:TPS7A33
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

我正在进行一项设计、该设计使用 TPS7A3301、使用可达到-6V 的输入生成-2.5V 输出。 我的要求之一 是在短时间内使用另一个电压为-2.6V 的电源从外部驱动输出引脚、然后使其恢复正常状态。 这些问题如下:

1.在上述情况下、如果我将器件配置为输出-2.5V、但将输出强制输出配置为-2.6V、是否会损坏器件?

2.如果有可能损坏器件、拉动"EN"引脚是否会将输出置于高阻态并防止损坏器件?

请注意、当我在外部强制输出时、我计划将输入保持在-3V (同时用于1.和2.)  

(我对 TPS7A4701有类似的查询、其中我计划在器件正常情况下配置为输出2.5V 时、使用外部电源将输出电压强制为2.6V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarenda、

    这不会损坏器件。 当您强制该电压时、您计划使用什么输入电压? 只需确保在所有这些可能的情况下、您将处于绝对最大电压范围内。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的回答。 对于 TPS7A3301、当输出从外部强制为-2.6V 时、我计划使用-3V 作为 LDO 的输入;对于 TPS7A4701、我计划在输出强制为2.6V 时使用3V 输入。

    您能否确认两个器件的安全性、以及是否将两个器件上的"EN"引脚驱动为低电平、是否会实际将器件输出置于三态? 这将帮助我了解当强制外部进入禁用状态时、TPS7A IC 是否会消耗任何电流。

    (如果我需要为 TPS7A47 IC 单独布置一个支柱、请告知我)

    此致、

    Amarendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarendra、

    您可以安全地处理您描述的两个 LDO 的条件。  

    将 EN 引脚驱动为低电平将使输出进入高阻抗状态、但对于您所述的行为、这种情况不是必需的。

    此致、

    标记