This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:外部栅极电阻

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117197/ucc5390-external-gate-resistance

器件型号:UCC5390

大家好、  

我的客户正在考虑使用 UCC5390S。  

从 0.71Ω 来看、UCC5390S 的 RNMOS ||RLUN 大约为1 μ H。

   栅极电阻应从"IGBT 数据表建议的栅极电阻" 0.71Ω Ω 中选择、这是正确的吗?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jo-San、

    本应用手册讨论了如何选择合适的栅极电阻器。  

    https://www.ti.com/lit/an/slla385a/slla385a.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、  

    感谢您提供的资料。  

    我有一个问题、那么对于 UCC5390SC、RHI 低于等于 RNMOS || RLU=0.71欧姆、对吧?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jo-San、

    是的、没错。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    谢谢你。 我不确定问您是否正确、但我无法在您分享的材料中找到下面提到的 IGBT 的 RI、G (内部栅极电阻)。 您能帮助建议我应该为 RI、G 使用什么值吗?  

    我确实在第5页的图中发现了 Rg (on)=1.5欧姆、但我不确定它是否意味着内部栅极电阻或外部栅极电阻。  

    e2e.ti.com/.../3.3kV_2C00_-1800A-X_2D00_IGBT-module.pdf

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jo-San、

    第5页是指外部串联电阻器。

    我在其数据表中也没有看到任何有关内部栅极电阻的信息。

    我确实注意到、他们引用了 RG (on)=1.5欧姆、RG (off)=12欧姆时的开关损耗、因此我将从这些值开始、因为它们很可能会在快速开关产生的过度振铃导致的开关损耗、效率和 EMC 之间提供良好的平衡。

     此致、

    Don