This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:提高长线迹应用中的抗噪声性能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118366/ucc5350-improve-the-performance-against-noise-in-long-trace-application

器件型号:UCC5350

您好、专家、

在我客户的应用中、控制器输出和 UCC5350输入之间的迹线很长、为了提高性能并降低噪声、我想到的解决方案包括:

UCC5350输入之前的 RC 滤波器;

2.良好的布局以屏蔽输入信号线  

3.将3.3V 控制器信号转换为5V 的电压转换器

除了这些解决方案之外、您还有其他建议吗? 如果我们有一些参考设计电路或应用手册、那就更好了。

此致、

进行了比较