This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:是否有办法补偿充电器和实际电池之间的内部电阻?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118454/bq25713-is-there-a-way-to-compensate-for-internal-resistances-between-the-charger-and-the-actual-battery

器件型号:BQ25713

你(们)好

情况:

BQ25713开始进入恒压模式、比我们从电量监测计读取的实际电池组电压早几个100mV、这很可能是由于电池连接器的额外电阻以及分流器之外的其他内部电阻造成的。

问题:

在其他制造商的充电器 IC 中、我们看到了添加内部电阻补偿值的选项、该值将调节:

V_BATT_REG = 充电电压+电流*内部电阻_补偿

我找不到适用于 BQ25713的任何器件。 我错过了什么吗?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    此器件或我们的充电器产品系列中的其他器件上没有此类功能。 建议将 RSNS 和 SRN 引脚放置在尽可能靠近电池的位置、以获得最精确的电压测量、并避免由走线电阻引起的压降。

    谢谢、
    Khalid