This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:TI 充电芯片 BQ25720RSNR?的电源故障分析

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118226/bq25720-analysis-of-power-failure-of-ti-charging-chip-bq25720rsnr

器件型号:BQ25720

尊敬的 TI 工程师:

目前、我们的手持式产品之一在使用 TI 的充电芯片 BQ25720RSNR 时出现问题、请提供支持。

使用方案:该产品支持外部直流适配器(12V/1.5A)电源和锂电池(10.8V/3350mAh)电源、可以取出锂电池。   通过 BQ25720进行充电管理和电源路径管理。  

症状:当锂电池未连接且适配器仅用于电源时(负载电流约为0.8-0.9A)、系统将异常关闭、电源按钮在此状态下无法正常启动。

通过分析、可以发现充电芯片系统的输出电压 VSYS_IN 异常。 在此状态下、VSYS_IN 电压变为0、充电 IC 处于受保护状态。   除非一段时间后拔下外部适配器、然后引导以回复。  

4.

怀疑充电芯片由于芯片温度过高而受到保护、并执行以下测试:  

在°条件下、如果没有由适配器供电的锂电池、则充电芯片表面会以100 μ F 的风枪加热。 结果发现、随着温度上升、VSYS_IN 电压从9V 增加、充电芯片在增加到19.5V (大约2分钟可以重新出现)后得到保护、而 VSYS_IN 电压下降到0V。   在使用适配器之前,必须先拔下适配器一段时间。  

5.Compared°锂电池、充电芯片表面由100 μ m 的吹风枪加热。 在插入锂电池时、系统电压相对稳定、不会上升、但一旦取出锂电池、系统电压会立即断电以提供保护

根据测试结果、我们要确认以下几个问题:

1.我们的充电芯片是否支持不含锂电池且仅使用外部适配器的电源?

2.如果是、是不是因为我们芯片的寄存器配置不正确? 如何进行调试?

3、在这种°下、不进行充电、但芯片温度也很高、大约为80 μ F。 这是正常的吗?

4.如果不是,该问题的解决办法是什么? 由于我们的锂电池可以插拔、因此这种使用方案是必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    我们在原理图中发现了一个问题。 BATFET 极性相反。 二极管应从 VBAT 变为 VSYS。

    关于加热、这可能是由于布局。 我建议获取 EVM 并在 EVM 上尝试相同的情形、以查看是否发生相同的情形。 然后、您可以比较 EVM 和客户电路板之间的布局。

    谢谢、

    Khalid