This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25708的替代产品

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118461/bq25710-as-an-alternative-to-bq25708

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25708

我有一个将 BQ25708用于3节或4节锂离子电池的设计。  BQ25710是否可以作为直接替代产品?  是否有任何其他型号也可以在不更改电路板的情况下工作(可接受 BOM 和固件更改)?  与如今的许多 TI 器件一样、寻找库存是一项艰巨的挑战、我正在寻找替代产品。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    BQ25710与 BQ25708非常匹配、具有引脚兼容性和软件兼容性。 如果建议的电阻器/电容器值存在细微差异、我建议比较 EVM 原理图。 我注意到两个数据表中推荐的 ACP/ACN 滤波器略有不同。

    谢谢、

    Khalid