This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:高侧驱动器的丢失脉冲问题

Guru**** 2385570 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118106/ucc27211-missing-pulse-issue-of-the-high-side-driver

器件型号:UCC27211

设计

我们有一个具有15V 输入和5V 输出的 DCDC 应用、在本例中、UCC27211采用12V 电源来驱动 MOSFET。 我们发现、当直流/直流负载电流增大时、高侧输出不跟随高侧输入。

那么、我们想知道是否有除 UVLO 之外的一些内部保护? 如果 Cboot 上的电压非常稳定、为11.7V、该器件输出是否可能不跟随高侧驱动器的输入? 低侧工作正常。

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    此设备的专家目前不在办公室、请在下一工作日回复。  

    非常感谢、

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    感谢您联系我们。 您是否能够分享行为的范围截图? 这些图将有助于理解问题(对于以 VSS 为基准的信号、请使用 Tip & Barrel 方法进行捕获;对于以 HS 为基准的信号、请使用差分探头进行捕获):

    * HI-VSS、LI-VSS、HO-HS、LO-VSS

    * VDD-VSS、HS-VSS、HO-HS、HB-HS

    为驱动器和 MOSFET PN 供电的开关频率、VDD 电源电平是多少?

    最后、如果您可以共享原理图、我可以对其进行审阅、以确保其遵循我们的建议。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    我将关闭此主题以避免混淆、因为我们已经通过电子邮件直接处理此问题。  

    此致、

    Leslie