This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53119:TPS53119

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53119, TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117987/tps53119-tps53119

器件型号:TPS53119
主题中讨论的其他器件: TPS53219A

TPS53119RGTR 和 TPS53219ARGTR 之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 我将对此进行研究、并尽快回复您。

    最棒的

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个器件的主要区别在于 TPS53119RGTR 的输入电压范围为3V 至26V、而 TPS53219ARGTR 的输入电压范围为3V 至28V。

    此外、TPS53119比 TPS53219A 略贵。

    在两个器件数据表中标题为"绝对最大额定值"的第6.1节中、应力额定值存在差异:

    TPS53119 VDD:-0.3至26V。  DRVH:-2至35V

    TPS53219A VDD:-0.3V 至28V DRVH:-2V 至37V

    此外、TPS53219A 还具有宽输出负载范围:0A 至>20A

    最棒的

    Calan