This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:偏置引脚端接问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A83A, TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118107/tps7a8300-bias-pin-termination-question

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件:TPS7A83A

如果 VIN 与>1.4V 的输入一起使用、BIAS 引脚是否可以保持悬空?
如果 BIAS 引脚连接到 GND (0V)(如果 VIN>1.4V)、是否会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果输入电压大于1.4、建议将 BIAS 引脚保持悬空。 当输入电压大于1.4时,我刚刚将偏置电压连接到实验练习中的 GND,并且我看到输出电压没有变化。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Josh Nachassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我找到了一个器件 TPS7A83A。
    查看功能方框图、TPS7A83A 和 TPS7A8300显示了一个针对 BIAS 引脚的相同内部连接结构。

    有一个使用偏置的内部开关、直到 VIN 高于1.4V、然后它切换到使用 VIN。
    因此、偏置仅与内部 UVLO 结构保持连接。

    TPS7A83A 数据表实际上包含注释"这个引脚必须保持悬空或接地。"
    我的客户使用此器件有多种不同的设计、希望遵循 TPS7A83A 建议连接到 GND。

    如果可能、我想提供一条评论(来自 TI)、将偏置连接到 GND 也是 TPS7A8300上该引脚的可接受终端方案。 您是否同意这一说法?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、也是最重要的、TPS7A8300和 TPS7A83A 有一些相似之处、但有两种不同的器件。 昨天我的测试是使用 tps7a8300、我将偏置连接到 GND、我获得的输出电压与输入电压大于1.4V 时保持浮动的输出电压相同。 我还仅测试了1个单元、仅测试了输出电压、不测试数据表中的其他规格。  

    由于数据表专门规定您可以将偏置连接到 GND 或使其在 TPS7A83A 中保持浮动、因此我认为根据您的设计、这将是最适合您客户的器件。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Josh Nachassi