This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2:当我们使用 UCC2808A-2作为半桥电路拓扑时、CS 引脚无法正常工作/无法正常工作的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2, LM5109, UCC28085, UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117533/ucc2808a-2-when-we-use-ucc2808a-2-as-the-half-bridge-circuit-topology-the-problem-of-cs-pins-not-working-properly-not-working

器件型号:UCC2808A-2
主题中讨论的其他器件: LM5109UCC28085UCC28083

我们使用的半桥拓扑如下图:所示

我们有以下问题:
问题1:数据表中给出的 LM5109BMA 的建议电源电压为14V、但额定 电源电压为18V、将4V 保留为安全裕度、我们能否使用15V 为 LM5109BMA?供电

问题2:UCC2808A-2数据表给出的 CS 阈值电压为0.8V, 但我们给出的 CS 电压超过2V,

CS 无法关闭 UCC2808A-2。我们为什么要关闭 UCC2808A-2?我们该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗??

    1) 1)正如您指出的、ABS MAX 为18V。  因此、LM5109在 VDD 引脚电压为15V 时应该正常。  VDD 上是否会出现瞬态过冲?  理想情况下、您应实施基于 NPN /齐纳二极管的外部前置稳压器、以使 VDD 低于14V。

    2) 2)"CS 无法关闭 UCC2808A-2"的确切含义是什么?  当 CS > 0.5V 时、栅极驱动输出关闭。  当 CS > 0.8V 时、UCC2808将开始新的软启动。  UCC2808A 永远不会完全关闭、它将改变运行模式。

    逐脉冲电流限制为0.5V。

    过流阈值为0.75V。

    方框图。  请注意、比较器使用0.5V 和0.75V 阈值监控 CS 电压。

    我希望这能澄清运作情况。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric!

      感谢您的回复!

      现在、我们还有另外一个问题、请帮我们解决。

      问题1:正如您所说的、"当 CS > 0.5V 时、栅极驱动输出关闭。  当 CS > 0.8V 时、UCC2808将开始新的软启动。"因此、我们分别监控 了0.5V 和0.8V 的 CS 电压、您可以 在以下图像中查看详细信息。原因和方法?

     问题2:由于材料短缺、我们找到了另一个 IC - ucc28085/3。当我们根据数据表中给出的公式配置外部电路时、我们希望外部电路的频率达到100kHz、因此我们选择 RT=360K,、但实际上它仅为50kHz、 为什么这样?数据表中给出的公式如下所示。

       

    期待您的回复!

    此致、

    徐.李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    1) 1)我现在看到了。  FB 引脚接地、因此 COMP 引脚始终处于最大电压。  这是来自不同稳压器的测试电路、可能有用。  将 NPN 和5k 电位计替换为 CS 连接(在 ISENSE 上)。  改变1k/多转电位计以设置占空比。  我认为这样的功能将有助于您了解0.5V 和0.8V CS 阈值功能。

    2) RT = 360k 时、振荡器频率为94.9kHz。  但是、这是一种推挽式拓扑、因此每个输出以振荡器频率的一半进行开关。  数据表的第7页中提到了这一点。  它在 RT 方程之前有一点。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

       再次感谢您的回复!

       (1)我们 在 UCC2808A-2的 FB 引脚上添加了一个滑动变阻器、以根据您建议的方法进行测试。 我们发现、当 FB 引脚上的电压上升至2.0V 时、UCC2808A-2的输出脉冲将关闭。 这提出了另一个问题:目前、我们的电路拓扑是半桥、UCC2808A-2用于开环。 当为 CS 引脚配置的电流感测电阻足以满足正常工作需求时、FB 引脚和 CS 引脚是否可以共享网络? 我们的想法是:当 CS 和 FB 共享网络且电压低于0.8V 时、CS 正常工作、FB 不工作、因为电压不够。 当电压超过2.0V 时、FB 开始工作、关闭输出脉冲并关闭 UCC2808A-2。换句话说、如果我们要关闭 UCC2808A-2、我们如何配置 CS 和 FB?

       (2)我们选择 UCC28083/5 RT 引脚上的电阻约为160K、 振荡 器频率约为105KHz。 该芯片的输出是否是推挽式拓扑、无论外部电路拓扑是推挽式拓扑还是半桥拓扑、每个输出开关的频率都是振荡器频率的一半?

    期待您的回复!

    此致、

    徐.李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    1) 1) CS 引脚用于占空比控制和电流保护。  FB 引脚用于调节。  我不建议连接它们。

    1.1)我刚刚发生了什么。  当您将 CS 引脚设置为0.5VDC 时、由于逐脉冲电流限制、存在特定的占空比。  现在、当您将 CS 引脚设置为0.8VDC (以测试过流阈值)时、占空比不变。  这是有道理的、因为0.5V 逐脉冲电流限制阈值在0.8V 过流比较器发生反应之前被激活。  控制器无法对 CS 引脚上的0.8VDC 做出反应。

    实施0.8V 过流阈值是为了在变压器饱和或短路时采取措施(生成重启)。  在正常运行条件下、过流保护将不会运行。  为了使过流功能生成一个重新启动、CS 引脚必须被快速拉至高电平。  CS 必须在 CS 至输出延迟(通常为100ns)内快速通过0.5V 并达到0.8V。

    2) 2)开关频率始终为振荡器频率的50%。  OUT1和 OUT2的开关频率由方框图中所示的切换触发器(T 触发器)推导而来。  要在 OUTA 和 OUTB 上获得100kHz 开关频率、必须将振荡器频率设置为200kHz。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    UCC28023/28025稳压器提供一个 ILIM/SD 引脚。  在1V 时、它会关断 FET。  电压为1.4V 时、它将生成重新启动。

    您可以在方框图中看到单独的 ILIM 和 SD 路径。

    此致、

    Eric