This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:3.3V 至1.3V/600mA Ta=70°C

Guru**** 2504375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118131/tps737-3-3v-to-1-3v-600ma-ta-70-c

器件型号:TPS737

你(们)好

您能否帮助检查  TPS737在此应用中是否正常工作?  

  • VIN=3.3V
  • Vout=1.3V
  • Iout=600mA
  • TA=70°C

我担心热性能、需要您确认。

客户需要最小的解决方案尺寸、我是否知道您对此机会的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    使用50 C/W 的 JEDEC 规范、该器件将随着功率耗散增加60度、从而使其达到130度的总功率损耗。  最高结温为150°C、因此不会进入热关断模式、但数据表中的表征数据高达125°C、因此性能可能会略差于 EC 表中所示的性能。  

    尽管如此、JEDEC 规范仍然是悲观的、我们经常看到实际设计中的热阻降低多达50%。  这就是所谓的热饱和设计。  这些热饱和电路板的示例是我们发布的 EVM、其热阻通常比数据表 JEDEC 规范好得多。  客户应在散热焊盘中将尽可能多的散热过孔放置到相邻的 GND 层。  它们应在器件上方和下方放置厚而不间断的 GND 覆铜以散热-大多数热量都在表面覆铜上散发。  这将降低热阻、并且优化后、它们只会出现30°C 的上升、而不是60°C 的上升、因此结温将为100°C 而不是130°C。  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stephen  

    感谢您的快速回复。

    一些问题:

    1. 该结论适用于所有封装或某些封装? 客户更喜欢此器件的 WSON (6)封装。
    2. 降低50%仅指 LDO、还是也适用于直流/直流设计?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这适用于任何封装、尤其是具有散热焊盘的封装、您可以在其中更好地控制散热。  您可以将其应用于任何器件、因为 JEDEC 规范假定有特定数量的铜用于散热。  但是、对于任何器件、您都可以添加比 JEDEC 规范更多的热铜、以降低热阻并增加散热。

    谢谢、

    斯蒂芬