This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:关于 TPS3850固定版本和可调节版本

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116458/tps3850-about-tps3850-fixed-version-and-adjustable-version

器件型号:TPS3850

您好!

关于 TPS3850、我找到了2版方框图、这是2种芯片吗? 如何配置为固定或可调版本?

 因为我没有找到任何 MPN 配置来选择版本。

那么、我如何知道我的芯片只有一 个比较器或两 个比较器???

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    TPS3850H01是可调节版本。 所有其他版本 都具有固定电压阈值。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tok、了解。

    实际上、我们使用 的是 TPS3850H01、此外、我还想确保 该 TPS3850H01启动时序。

    复位引脚 说明在 VPOR 之上、当 Vsense 在正确的工作范围内时、复位变为高电平。(对于 TPS3850H01、我认为高于0.4V 的 Vsense 是可以的)。也就是说、当 VDD>VPOR 时、复位变为高电平。对吗?

    但对于时序图、您可以看到当 Vsense 处于范围内时、低电平的计时延迟仍然为 tRST。我们的电路 CRST 连接了一个0.1uF 电容器(意味着 tRST 将为300+ms)、那么哪一个关于启动时序的说明是正确的?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    当 VDD > VPOR 且 Vsense 处于工作范围内时、RESET 信号保持低电平、直到复位超时完成。  如由 CRST 设定的时序图中所示、将出现一个 tRST 时序延迟。  

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢您的反馈、很抱歉耽误您的回复。

    由于这个复位超时将导致我们的系统复位(对于  TPS3850H01复位,我们将连接到 PMIC)。因此,如果 VSENSE 保持断开连接,并且复位引脚通过电阻上拉。是否可以解决我们的问题?

    这意味着我们不会监控 Vsense。只需监控 WDI。因此、当 VDD 上电时、如果复位可能为高电平?(忽略 tRST 器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    必须连接 VSENSE、否则将出现复位信号。 复位引脚需要在您的电路中具有1k 至100k 的上拉电阻器、因为它是低电平有效的开漏输出。 在 上电期间、RESET 引脚仍将在 tRST 中变为低电平、无法避免。  

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们不使用 Vsense 引脚,建议使用此引脚,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    这不是一个选项。 必须连接 SENSE、否则将出现 RESET 信号。  

    最棒的

    Walter