This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:TPS54227DRCT - DCDC 转换器评论

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117919/tps54227-tps54227drct---dcdc-converter-review

器件型号:TPS54227

大家好、 我们在设计中使用了直流/直流转换器器件型号- TPS54227DRCT。

规格如下:

输入电压:12V 输出电压:3.3V 输出电流:500mA

软启动时间:1ms

频率:700 kHz

我们请求您查看以下所用直流/直流转换器的原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 明天会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    原理图看起来很好、并遵循数据表指南。

    谢谢、

    Thomas