This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:有关输入端欠流的问题

Guru**** 2521620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117629/bq24616-question-about-undercurrent-at-the-input

器件型号:BQ24616

大家好、团队、

在输入侧出现欠流情况时、BQ24616的行为如何?

例如、I_CHARGE 设置为1A、然后如果适配器仅提供0.5A、它如何工作?  

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    这一切取决于您的输入电压和 电池电压。 由于这是一款降压充电控制器、因此您的最终电池电压必须小于输入电压。 因此、任何电压降压都同样是充电电流的升压、以保持功率平衡。

    但是、您还有一个系统负载直接连接到充电输入端。 您需要确保总输出功率(充电电流 x 充电电压+负载电流 x 负载电压)不超过输入功率。 您可以利用 IINDPM、它将根据需要降低充电电流、从而限制从适配器汲取的输入电流。 但是、输入电压没有限制、如果您在点击 IINPDM 之前过度消耗适配器、输入电压将开始崩溃。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    客户的问题比较详细。

    输出电压和电流设置为13V/1A、然后如果适配器仅提供15V/0.5A (电流因任何原因受到限制)、BQ24616的工作原理是什么?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    在这里、您请求的输出功率为13W、最大充电电压下的输入功率为7.5W。 在最大充电电压下、您无法提供足够的功率。 如果您的 IINPDM 未适当设置为0.5A、您的输入将开始下降。 如果您的 IINPDM 设置为0.5A、您将使用7.5W 的输入功率为电池充电、从而根据需要降低充电电流以实现功率平衡。

    即使在1.55VFB 或9.6V 电池的 LOWV 阈值下、您仍能够提供足够的电源以1A 的电流为电池充电

    请确保您有足够的功率为电池充电、而不会使电源过载、并确保根据适配器限制限制输入电流。

    此致、

    Mike Emanuel