This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:校准和编码文件

Guru**** 2382600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQEVSW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118127/bq3050-calibration-and-senc-file

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

大家好、团队、

1. DataFlash、校准内存和固件内存在 BQ3050内都有不同的空间/段?

2. senc 文件是否包含上述所有三个数据?

3.我正在使用 BqEVSW 软件与 BQ3050进行交互,能否导出 senc 文件? 我看到,我们只能导出 gg 文件(只有 DataFlash)。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    是的、每个数据子集都有不同的存储器位置。

    senC/srec 文件包含 DataFlash 设置和固件。

    您应该能够在 BQEVSW 中的"pro"选项卡下导出.senc/.srec 文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keller、

    校准数据存储在何处?  在生产过程中,是否需要对使用相同电池的每个电池组进行校准?

    Pro 选项卡似乎没有用于导出的选项,只需导入.senc 文件并对监测计进行编程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您可以校准多个电池组、如果校准值因电池组不同而变化不大、则可以对其求平均值并将其用于您的黄金映像中。

    请单击标有"Flash Memory"的顶部栏以导出.senc 文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄金图像? 它与 Senc 文件是否不同?

    如何创建黄金映像并将负载装入每个基于 BQ3050的电池组?

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    黄金映像是为应用程序中的最终生产配置的.senc 文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Weller、

    只是为了确保,Senc 文件还包含电池组的校准值?

    因此,将 senc 文件加载到另一个电池组中也可以很好地校准其他电池组,如果我错了,请纠正我的错误。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    senc 文件包含监测计中的所有闪存信息。

    此致、

    Wyatt Keller