This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:原理图审阅

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117572/tps61322-schematic-review

器件型号:TPS61322

尊敬的 TI 团队:

我们发现 两个电容器 C70和 C71很容易损坏、   并在更换后恢复正常。  以下是 我们的 TPS613221A 原理图、 请帮助 检查电路设计中是否存在任何问题、或者您对此 是否有更好的建议。


谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    电容器可能会因过压、过流或焊接而损坏。

    您可以在此处转发布局文件吗? 请转发 Vin、Vout、Il 和 SW 的波形。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    Vin、Vout、IL 和 SW 的波形如下所示。

    1) 1) 3.0V Vin 波形

    2) 2) 3.3V 输出电压波形

    3) IL 波形

    4) 4) SW 波形

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的回复。

    您可以在单范围屏幕截图中获取 IL、SW、Vin、Vout 吗? 我认为上面的波形处于不同的工作条件中、或者时间刻度太大、无法捕获 Il 和 SW 波形。 您应该将刻度更改为几个我们、以便我可以看到几个开关周期。

    此外、请在此处转发布局文件。

    此致、

    布莱斯