This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:如何使用 TI 电池电量监测计通过十节串联的12V 铅酸电池监控120V?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118392/bq34z110-how-to-monitor-120v-using-ti-battery-fuel-gauge-from-ten-12v-lead-acid-batteries-connected-in-series

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

尊敬的 TI 专家:

我 需要使用十节12V 铅酸电池监控120V。

但是 、由于 BQ34z110仅支持高达65V 的电压、因此是否有任何方法仅使用一个 BQ34z110来测量120V 电压。 有可能吗? 如果是、请说明操作方法。

即使我想使用2到3个 BQ34z110芯片、我也没关系。 但是、我需要如何拆分并连接已串联的10节电池的正负电压?

请帮助。

期待收到您的回复!

此致、
Kailash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kailash、

    我建议为您的应用使用 BQ34Z100-G1、它还支持铅酸、但具有更新的固件和更多功能。

    您可以在以下位置阅读有关高电池节数应用的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slua760

    监测计不可堆叠、因此无法配置多个监测计。

    此致、

    Wyatt Keller