This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:设计支持

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103856/lmr16030-design-support

器件型号:LMR16030

大家好、

我的客户正在使用 LMR16030设计降压转换器。 规范包括:

输入电压:18-32V、输出电压:12V、输出电流:3A;

您能否检查器件是否支持12V/3A 以及 EVM 演示? 非常感谢。

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海尔良、

    是的、LMR16030可用于60V 3A 应用、这里是一个可供参考的 SCH 和 PCB。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接此处。

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu496/snvu496.pdf?ts=1653367539070&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMR16030

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    由于我仍未收到 EVM 样片、 您可以帮助为  客户查找 EVM 和演示吗? 谢谢。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海尔良、

    您是否在线申请 EVM? 配送流程已恢复、请稍候。 如果您有跟踪编号、则可以对其进行监控。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    是的、我通过 TI store 申请一个。 但 EVM 尚未离开上海。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海尔良、
    很抱歉、我们手头没有、TI 配送通常在7天内完成。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    当我演示  LMR16030EVM 时会出现一些问题。 请帮帮我。

    1.当我测试 SW 引脚时、我发现频率与我设置的频率有很大不同。
    当我选择10.9k 电阻时、测得的开关频率大约为70kHz、而不是计算值1000kHz。

    此外、当分压电阻为150k 和10k 时、输出电压为10.5V、而不是计算值12V。

    Iout=0.5A、设置 Vout=12V (CH1)、

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 海尔良、  

    请下次不要回复已关闭的 TT、我们很难追踪并丢失。 您可以提出一个新的、以获得更好的支持。

    频率在轻负载或下降期间会下降,您能否对输入电压和负载进行注释,这是基于 TI EVM 的测试?

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    好的。 我明白了。

    此测试基于 EVM 板。 如前所述、输出电压设置为12V、但实际上是10.5V。 Iout=0.5A、它应该处于 PWM 模式。 如图所示、输入电压为28V。

    有什么建议吗?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海尔良、

    您是否更改了电感器,它是6.8 μ H 吗?在您更改为12V 之前,EVM 是否在默认5V 电压下工作?  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena,

    是的、我将电感器更改为10μF μ H、使用更大的 Isat 和 Irsm、XAL7050-103。 EVM 板的原始输出为5V。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海尔良、

    从 EVM SCH 可以看出、Cout 为16V、因此对于12V 应用、请在 Vout 上再添加一个22uf 25V 电容、并尝试在更高的负载下检查 Iload、Iload = 500mA 器件在 PFM 模式下工作、波形看起来正确。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena,

    56µF Cout 较小且具有压电效应,我添加了一 个25V/μ F 电解电容。 33µF、我添加了80V/μ s Cin 来稳定输入电压。

    我稍后将在较重的负载下进行测试。  

    此致,

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在 webench 上检查设计的 Vout 电容、频率设置为1.1M、默认值约为500k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elena、

    供参考。  我遇到的问题是由输出大于7V 导致的、并且我没有移除 PGOOD 引脚上的上拉电阻器。