大家好、
我的客户正在使用 LMR16030设计降压转换器。 规范包括:
输入电压:18-32V、输出电压:12V、输出电流:3A;
您能否检查器件是否支持12V/3A 以及 EVM 演示? 非常感谢。
此致、
海梁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
链接此处。
您好、Elena、
当我演示 LMR16030EVM 时会出现一些问题。 请帮帮我。
1.当我测试 SW 引脚时、我发现频率与我设置的频率有很大不同。
当我选择10.9k 电阻时、测得的开关频率大约为70kHz、而不是计算值1000kHz。
此外、当分压电阻为150k 和10k 时、输出电压为10.5V、而不是计算值12V。
Iout=0.5A、设置 Vout=12V (CH1)、

此致、
海梁