This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:使用 FAULT 引脚作为电源正常

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115469/tps25221-use-fault-pin-as-power-good

器件型号:TPS25221

您好!

我的客户希望找到具有电源正常功能的电流限制 IC。

我是否可以使用 TPS25221故障引脚、但按如下方式连接到输出引脚?

PGOOD 函数看起来是相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我看不到这种用例的缺点、它确实看起来像 PGOOD 函数。

    我想知道客户为什么要使用这种设计? PGOOD 看起来类似的函数是否会是更好的解决方案?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    但我找不到具有 PGOOD 功能的5V/2A 电流限制开关、或者您有其他更好的建议吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我需要检查我们是否有支持 PGOOD 功能的 USB 电源开关。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    当然、如果您对具有  PGOOD 功能的2A USB 开关有任何建议、请告诉我。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们没有支持 PGOOD 功能的开关。

    谢谢。

    必应