This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:查询启用引脚功能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117980/tps61178-query-for-enable-pin-functionality

器件型号:TPS61178

尊敬的 TI 团队:

我们计划在 其中一款由电池供电的器件中使用 TPS61178RNWR。

我们希望通过使用开关将使能(引脚11)引脚驱动为低电平来关断/禁用输出电压。

 使能引脚是否能够禁用输出电压并将输出电压与输入电压隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    是的、TPS61178具有用于负载断开的栅极驱动器。 当使能引脚为低电平时、输出侧的 PFET 将被关闭。  

    如果您有其他问题、请告知我们。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack。

    感谢您的回复。

    我已检查  TPS61178内部方框图、但无法理解使能引脚和 DISRDV 引脚之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    TPS61178器件提供一个 DISDRV 引脚来驱动输出侧的外部 FET、从而在关断或发生输出短路时将输出与输入端完全断开。

    当 EN 引脚为逻辑低电平时、器件处于关断模式。 DISDRV 引脚灌电流为0。 因此、PFET 栅源极电压为0V。 PFET 被关闭。