This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:对于 WEBENCH®︎ Δ Σ 设计器,输出电流可以't 更高为0.06A

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118092/tlv61046a-iout-can-t-be-higher-as-0-06a-for-webench-designer

器件型号:TLV61046A

如果 Iout 更改为高于0.06A 的值、则无法计算设计。 但该器件应该能够提供0.68A 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alge、

    我是否可以知道您在 WEBENCH 中输入的输入电压、输出电压信息? 您的最大 Iout 目标是什么?

    器件的最大输出电流能力与输入电压、输出电压条件有关。 它不是固定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我的问题。  使用哪种输入电压和输出电压无关紧要。 永远不可能设置超过0.06A 的 Iout。

    或者换句话说:我可以在什么条件下设置0.07A? 甚至是0.68A? 这是完全不可能的。 从不。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alge、

    我输入了输入电压4-4.5V、输出电压12V、输出电流0.1A。 WEBENCH 可以生成该设计。

    e2e.ti.com/.../WBDesign814.pdf