This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1替代产品

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7480-Q1, LM74700-Q1, TPS2411, LM74721-Q1, LM74720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117917/lm7480-q1-lm7480-q1-alternative

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480LM74700-Q1TPS2411LM74721-Q1LM74720-Q1

您好,

我想替换 UCD3138PSFBEVM 中用作 ORing 控制器的 TPS2411 (最大支持16.5V)、如以下随附的屏幕截图所示。 我有更高电压的应用(要求48V)、因此我想使用前面 e2e 论坛上建议的 LM7480 (支持最大65V)。  建议使用 LM74700-Q1和 LM7480-Q1这两个选项、它们目前缺货、交货周期很长。 我迫切需要将其用于原型设计。 请建议我使用目前可用的替代控制器。

谢谢、此致、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    您是在寻找 TPS2411的引脚对引脚选项还是计划使用库存中的控制器重新设计电路板。 ?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的要求是48V 输出、因此我正在重新设计电路板。 请从现货库存中向我推荐控制器。

    谢谢、此致、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    LM74700-Q1非常适合 ORing 应用、但正如您所说、它缺货。 请查看 LM74720-Q1或 LM74721-Q1。 这些器件有库存、 可用于理想的仅二极管配置、以实现 ORing 配置。